This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075在 PCM 的0V 充电功能下的充电/放电行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503970/bq24075-bq24075-charge-discharge-behavior-with-0v-charge-function-of-pcm

器件型号:BQ24075

工具/软件:

尊敬的先生:
我们对 BQ24075在 PCM 的0V 充电功能下的充电/放电行为有疑问。
系统应用是、如果电池组具有 PCM 的0V 充电功能、您能与我们分享充电/放电行为吗?
谢谢你。
例如
预充电>>  
CC>>
CV>>
此致
Shawn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    我们将调查您的问题、并在一天结束前提供答复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、  

    首先、为了确保我完全正确理解您的问题、"PCM"是什么意思?  

    当电池处于低电压时、BQ24075会检查是否存在短路。 在电池电压升高到1.8V 以上之前、充电器 IC 只会提供少量电流(约为7.5mA)。 一旦 VBAT 超过此1.8V 阈值、器件就进入充电周期的预充电阶段。 数据表第9.3.5节介绍了此预期行为。  

    在 BQ24075上、电池能够完全放电至0%容量。 该充电器 IC 没有内置的电池欠压保护功能。

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett、

    希望您做得好。

    PCM 是蓄电池保护板。

    因为我们的保护 IC 支持0V 充电功能。

    我们想了解 BQ24075如何在不同的电池条件下运行。

    谢谢你。

    1.电池电压= 2.9~3.1V  

    2.电池电压= 1.8~2.9V

    3.电池电压=低于1.8V

    4.电池电压= 0伏

    5、电池电压=浮动(开路)

    此致

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、  

    感谢您的澄清。 请在下面查看我的其他评论。  

    1。电池电压= 2.9~3.1V ->器件处于预充电阶段、直到 VBAT 升至典型值3V 以上。 然后器件转换到快速充电阶段。

    2.电池电压= 1.8~2.9V ->预充电相位。 电池在预充电电流下充电(快速充电设置的10%)

    3.电池电压=低于1.8伏->电池在"短路"模式下充电。 如我上次响应中所述、充电电流约为7.5mA

    4.电池电压= 0伏 ->电池在"短路"模式下充电。 如我上次响应中所述、充电电流约为7.5mA

    5、电池电压=悬空(开路)->器件运行电池检测例程、如图10-3所示。 在保护 IC 电路关闭以将电池重新连接到充电器 IC 之前、会执行电池检测例程。  

    此致、

    Garrett