This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:是否可以将外部 FET 更改为 MOSFET 双向开关?

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505371/lm5066i-is-it-possible-to-change-the-external-fet-to-a-mosfet-bi-directional-switch

器件型号:LM5066I

工具/软件:

你好
是否可以将外部 FET 更改为 MOSFET 双向开关?
此外、它是否可以在不连接接口的情况下独立工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 抱歉、我无法正确理解您的问题。 请详细描述您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉给出简短的解释。

    是否可以制作这样一个也可以切断反向电流的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5066i 无法提供反向电流阻断功能。 需要使用一个单独的 ORing 控制器 LM5050来实现反向电流阻断。