This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:组合 MCU 和放大器的 NVM 和参考设计;与 TDA4VH SoC 一起使用时的主配电网络

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: J784S4XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488590/tps6594-q1-nvm-and-reference-design-for-combined-mcu-main-power-distribution-network-when-used-with-tda4vh-soc

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:J784S4XEVMTDA4VH

工具/软件:

如果在 MCU 和主配电网络(PDN)组合实现中与 TDA4VH SoC 一起使用(与隔离式 PDN 相比)、TI 是否对此 PMIC 有不同的 NVM、或者 TI 评估板 J784S4XEVM 中使用的相同 NVM 是否也与 MCU 和主 PDN 组合使用?

当 TI 与组合 MCU 和 Main 配电网络上的 TDA4VH SoC 一起使用时、是否有适用于此 PMIC 的参考设计(一个示例电气连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TI 在 组合 soc 和主配电网络(PDN)实现中与 TDA4VH SoC 一起使用(与隔离式 PDN 相比)、或者 TI 评估板 J784S4XEVM 中使用的同一 NVM 是否也与组合 MCU 和主 PDN 一起使用?

    它使用与隔离式 PDN 实现相同的 PMIC NVM TPS6594133A。 GPIO8用于向 PMIC 指示 PDN 的电源组场景。 请参阅 TPS6594133A 隔离式电源组用户指南中突出显示的行。  

    当在组合和主配电网络上与 TDA4VH SoC 一起使用时、TI 是否有适用于此 soc 的参考设计、一个示例电气连接。[/报价]

    目前正在编写一份涵盖组合电源组 PDN 的用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以估算何时提供组合电源组 PDN 的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SH:

    该指南很可能在第3季度初提供。  

    -凯蒂