This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:DSGOFF 和 CHGOFF 的下拉机制

Guru**** 2381310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500520/bq41z50-the-pull-down-mechanism-of-dsgoff-and-chgoff

部件号:BQ41Z50

工具/软件:

尊敬的团队:  

我可以就以下项目获得您的支持吗?

触发 DSGOFF&CHGOFF 时、器件如何下拉 DSG&CHG 引脚? 我在 DS 图片中看不到 GND。  

当电量监测计处于 NORMAL 状态、SHUTDOWN 模式和运输模式时、电池包到 GND 的电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    有关更详细的说明、请参考技术参考手册、但 CHG 和 DSG 取决于您为系统设置的阈值、并参考下面的图6-1以获得更好的说明、电池电量计的模式不一定取决于电池包的电阻、下图中的多个参数也不一定相关。

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluucp8/sluucp8.pdf?ts = 1744405006997&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ41Z50

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    关于第一个问题:  

    我不打算询问不同模式下 CHG 和 DSG 的状态、

    我想问红圈中的开关在电量监测将关闭 MOSFET 时的表现。

    关于第二个问题:  

    我不想问电量监测计在不同的电阻下采用什么模式、

    我想问的 是、在不同模式下、电量计的电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、

    这一问题已重新分配给一名专家、并将在可能的情况下进行审查。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ41Z50使用电荷泵技术将栅极(CHG 和 DSG)引脚上的电压比源极电压高~10V。 这是导通状态。
    来实现关断状态。 VGS 为0V。 关断状态 CHG/DSG 引脚~等于 BAT 电压电平。  

    PACK 引脚内部电阻为~40k Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose、  

    您能否仔细检查"PACK 引脚内部电阻为~40k 欧姆"? 理论上电阻应该是 Mohm 级,否则正常功耗会过高。

    您能否在正常模式、关断模式和运输模式下仔细检查电池包电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正常模式下输入电阻非常高(1M Ω、如您所示)、当 PACK 引脚为0V 时、它是关断模式下的低电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    我所附的图片是其他竞争对手、因此睡眠模式下的电阻也~1M Ω 或更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    睡眠模式下的电阻也为~1M Ω。