工具/软件:
您好:
我采用了升压拓扑实现了该转换器。
输入电压为8.4V、输出电压为12.5V。
在空载条件下、输出纹波范围为100毫伏至150毫伏、在某些情况下甚至可达到500毫伏。
我的输入来自电池、输入电压介于6和8.4V 之间、通常约为8V。
我是基于评估板设计电路的。
在5A 负载下会出现可闻噪声、输出纹波增加到1V、有时高达1.5V。
添加电容器和提高开关频率并不能解决我的问题。
我注意到的一点是、在电路板以满负载方式运行一段时间后变热、纹波略有改善、噪声水平降低。
此外、输出电容器会变热。
我需要指导来解决这个问题。
开关频率为400kHz。
我使用两个 MOSFET 并且没有任何并联 MOSFET

这是空载

这是5A 负载下的电流

5A 负载下的栅极信号

5A 负载下的栅极信号

这是我的原理图
我在输出端添加了更多的电容器、超过了这个原理图(大约25个22微法拉的电容器)。 并且我的并联 MOSFET 未组装
谢谢!