This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:开关频率

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504739/tps92360-switching-frequency

器件型号:TPS92360

工具/软件:

您好、

当我在输入电压为5V 的情况下运行 IC 时、开关频率为1.58MHz。 当输入电压为5V 时、如果开关频率超过1.5MHz、这是否是问题?

数据表列出了输入电压为3V 时的开关频率值、但没有5V 的电压值。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie:

    TPS92360以准恒定频率的电流模式方案运行。  对于特定的 VIN 和 VOUT、关断时间是固定的。 在数据表中、频率范围适用于 Vin=3V、它可能会随着 Vin 的不同而变化。 对于5V 电压、频率可能超过1.5MHz。  

    此致、

    Hongjia