This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:QMax 更新不合格、CC 偏移误差的含义

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505051/bq40z50-r2-qmax-update-disqualification-meaning-of-the-cc-offset-error

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

您好、

我想了解4。 QMax 更新不合格的条件:

"Offset Error -如果在过去的 OCV 读数经过的时间内累积的偏移量误差超过其1%
设计容量、更新不合格。 失调误差电流以库仑计的形式计算
死区/检测电阻值。'

CC (库仑计数器) Deadband 的默认值为9、单位为116nV。 -我认为这意味着9*116nV = 1.044uV
常用的检测电阻为1m Ω。 从这些值中... 1.044uV / 1m Ω= 0001044 [某物]。 如何处理此号码?

如果满足此条件、该怎么办? 是否应该将 Rsense 增大到2...3m Ω? 是否应在 SRN 和 SRP 线路中添加额外的滤波电容器(相对于 GND)?

谢谢您、
Tamas