This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BATP 引脚电阻

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503556/bq25792-batp-pin-resistance

器件型号:BQ25792

工具/软件:

尊敬的 TI E2E:

BQ25792芯片的数据表提到了

"用于电池电压检测的正极输入–连接到电池包的正极端子。  在此引脚和电池正极端子之间放置100Ω 串联电阻。'

如果我在这条线路上使用10k Ω 电阻器而不是100 Ω 电阻器、会发生什么情况? BQ 充电器是否无法像监测电池包电压那样密切地监测电池包电压并导致充电问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    在仅 HiZ 电池模式下、充电会将电流拉入 BATP 为芯片供电、包括打开 shipFET 的 SDRV 引脚。  因此、由于压降、不支持更高的 BATP 电阻。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否分享一个高阻态仅电池模式会导致 BQ25792运行中断的示例? 通过查看芯片的数据表、似乎系统电源复位是指需要高阻态模式(移除 VSYS 的电源输出)并且 BATP 线路上使用10K 欧姆电阻器时、由于断电、预计会发生中断...然而、在测试此功能时、BQ25792芯片即使使用10K 欧姆电阻、也会按照命令执行系统电源复位。 10K BATP 电阻是否会阻止芯片工作的其他模式或实例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    坦率地说、我不知道、因为我们没有经过测试。  我无法保证 BATP 系列电阻大于100欧姆的运行。

    此致、
    Jeff