This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS8117A:LMS8117ADTX-ADJ

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS8117A, LM317, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505201/lms8117a-lms8117adtx-adj

器件型号:LMS8117A
主题中讨论的其他器件: LM317TPS7A47

工具/软件:

您好!  

根据数据表、LMS8117A 可调版本(LMS8117ADTX-ADJ)最大输入电压额定值为20V。  不过、可调版本调节引脚(引脚1)通常连接到电阻分压器、而不是电路接地。  在我看来、只要 V_INPUT 和 ADJUST 引脚之间的电压低于20V、LMS8117A-ADJ 就可用作24V 至15V 稳压器。  

您能否确认 LMS8117A-ADJ 可用于24V 至15V 转换?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    在启动期间、由于输出电容器会放电、LDO 的输出将达到或接近0V。 在这种情况下、施加24V 输入会超过20V 绝对最大输入额定值、可能会损坏器件。 我建议使用具有适当输入电压额定值的不同 LDO (例如 LM317或 TPS7A47)作为替代方案。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、感谢您的快速帮助!

    此致、

    查理