This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25018:软启动

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504808/lm25018-soft-start

器件型号:LM25018

工具/软件:

大家好:

LM25018是否包含软启动电路的原理图? 数据表仅显示了一个独立的软启动电路、我不确定如何将其连接到芯片。

谢谢、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    红色框中显示的器件是外部软启动电路。 二极管 D 应连接到 FB 引脚、电容 C1应连接到器件的 VCC 引脚、如图所示。 RFB1和 RFB2是反馈电阻分压器、将出现在应用电路中。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Niranjan、

    可以按照图示操作吗?

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    如图所示、二极管应连接到反馈(FB)节点。

    此致、

    Niranjan