This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB50-Q1:REACH 和 RoHS 合规性

Guru**** 2482125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB50-Q1, TPS1HB35-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501307/tps2hb50-q1-reach-rohs-compliance

器件型号:TPS2HB50-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPS1HB35-Q1

工具/软件:

您好的团队、

您能帮我了解 TPS2HB50-Q1为何受影响的 REACH 合规性以及 RoHS 合规性豁免?

 TPS1HB35-Q1也同样如此。  

您能告诉我哪些 豁免条款?我们是否仍能满足 REACH 和 RoHS 合规性要求?

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    有关术语的具体详细信息、请参阅以下文档:

    https://www.ti.com/lit/pdf/szzq088

    在相关的器件上、下一页介绍了有关器件特定合规性的具体详细信息。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS2HB50AQPWPRQ1

    TI 的半导体产品以及大多数模块产品在 RoHS 中均被视为"元件"。 因此、RoHS 第7条规定的 CE 标志、符合性声明和内部产品控制规定不适用。

    此致、
    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的回答!

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    您还能告诉我们为什么 这些器件例外?

    这是因为旧技术造成的、还是这些器件依赖于不符合 RoHS 或 REACH 标准的工艺?

    此致

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    您有更新吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    我很抱歉-我以为我在原来的帖子中回答了这个问题、但这将是后一部分。  这些器件依赖于不符合 RoHS 或 REACH 标准的工艺。  

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    别担心。 感谢您的回答!

    这对我们有所帮助。

    此致

    Felix