This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:IBB 问题、并使用 TPS62932

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499421/tps62932-ibb-question-by-using-tps62932

器件型号:TPS62932

工具/软件:

尊敬的团队:

您能帮助检查 TPS62932是否能够满足以下要求吗? 谢谢。

VIN=12V-18V

Vout=-9V

600mA = Iout/IOUT/ 300mA

效率>80%

BR。

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您能否再次确认规格? 在 Vout 处是-9V 还是+9V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件关闭