This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825AEVM-126:断续短路保护异常

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62825A, TPS62825AEVM-126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505186/tps62825aevm-126-hiccup-short-circuit-protection-anomaly

器件型号:TPS62825AEVM-126
主题中讨论的其他器件:TPS62825A

工具/软件:

您好:

我使用 TPS62825AEVM-126来验证0.75V 设计、在大多数情况下、该设计直到大约~μ V 700mA。 似乎已激活断续短路保护功能。 根据数据表、 TPS62825A 的额定最大输出电流为2A、因此我认为在接近最大输出电流额定值之前不应激活该断续功能。  

以下是我对评估板所做的更改。

  • C6 = 10uF
  • C1 = 0.1uF
  • C5 = 10uF
  • R1 = 2.61k
  • R2 = 10K
  • C3 = 1200pF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    您能否在电感器旁边添加一个小接线环路、并在示波器上使用电流探头探测电感器电流。 您可以在电感电流的峰值是否处于电流限制状态时使用。 开关期间电感器电流的平均值应为输出负载电流。 然后、您便知道输出上有多少负载。  

    由于更改了输入电容器、因此您还可以探测最靠近 IC 的输入电容器、以查看输入电压是稳定还是振荡。 还可能是输入端发生 UVLO 事件 、如果输入电缆不够粗、并且带负载时它们之间的压降较大、器件将关断。

    此致、

    Varun