This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:原理图设计支持

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504420/tps54531-schematic-design-support

器件型号:TPS54531

工具/软件:

客户希望将 TPS54531用于 Vin=12V、Vout=7V/3A。 它们使用的电感器是15uH。

您能帮助计算它们的补偿元件值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您能帮助我们回到这个问题吗?  

    此外、客户还想 在输出中添加2个100uF 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki Li:

    您可以使用 webench 工具计算元件值:  

    webench.ti.com/.../switching-regulator

    对于您的应用、可以使用以下组件: