This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:TPS61046

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505538/tlv61046a-tps61046

器件型号:TLV61046A

工具/软件:

尊敬的先生、我想在多个采用3.0伏电池电源的项目中使用 TLV61046ADBVR、这对于隔离 MOSFET 和集成二极管的存在很有趣。

我之前使用了 TPS61041DBVR。 我已致函您、希望通过添加二极管和 RC 来减小浪涌电流。

我使用升压稳压器将容量为4400uF 充电至16V。 如果它不是电流为0.9安培、持续0.4秒(如数据表中所示!!)、一切都将完美运行 由于使用了小电池、这超出了我的可用性。 (注意:我还添加了超级电容器、但这并不总是可行)。 之前的 TPS61041DBVR 限制为250mA、当然效果更好。

你在这方面有什么建议吗?

除非将电阻器串联、否则如何降低开关电流? 是否有任何替代元件? 可能是等效引脚对引脚?

非常感谢您的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您仍可以使用 RC 和二极管解决方案来实现它。