This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:TPS61085

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505512/tps61085-tps61085

部件号:TPS61085
主题中讨论的其他器件: TPS61040

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在设计中使用 TPS61085 IC。 LED 应用中使用的器件。 该器件的输出电压设计为12V。 输入电压约为4V。 最近由于设计中存在一些新要求、在某些应用期间、输入电压会暂时降至2.2 T0 2V。 我们不想在设计中的这一点更改该 PCB 的布局。 您是否有引脚兼容的 IC、它可以在1.8V 输入电压和9V 或12V 输出电压下工作

谢谢你

此致

Surabhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们没有 Vin 较低的 P2P 器件。 您可以使用 TPS61040。