This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:布局问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, TPS543620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502408/tps54360-layout-question

器件型号:TPS54360
主题: TPS543620中讨论的其他器件

工具/软件:

您好团队:

我们在电路板上发现一些 TPS54360引脚2、5和3裂缝问题。 我们正在进行一些布局调查、  下图是 D/S 中的示例布局、我们收到了一些问题。

1、对于电路1、从"L"针脚到水平布线的走线为45度、是否有特别的注意事项? 还是必须有?

2.左侧设备的布线宽度小于引脚宽度,右侧的布线宽度 大于引脚宽度。 这是由于电流流量设计要求造成的吗?  

3.对于圆圈3、电感器的底部会被消隐、有何具体原因?

4.对于下面我们的电路板布局,是否有任何可能导致引脚破裂的具体问题:

5、对于器件引脚1和5、我们假定采用方形引脚而不是"L"引脚会是更好的机械设计。 设计"L"引脚有没有具体原因?

此致、

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Qiang

    共享布局中的器件引脚排列与 TPS54360不匹配。 请分享正确的器件型号

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Qiang

    您能否提供必要的详细信息?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onkar、

    抱歉、是 TPS543620、谢谢。

    此致、

    Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    感谢您的确认!

    此致

    Onkar Bhakare