This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84259:寻找具有-15V/3A 性能的器件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84259, TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505483/tps84259-looking-for-a--15v-3a-performance-device

器件型号:TPS84259
Thread 中讨论的其他器件: TPSM63610

工具/软件:

我使用的是 TPS84259、负电压性能良好、但由于它为15W、它不适合需要使用-15V/3A 的情况。 我正在寻找一种低噪声、低纹波产品、能够从直流+15V 输入输出-15V/3A。 请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以查看 TPSM63610。

    此致、

    Niranjan