This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:EN 引脚上的开关噪声。

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504713/tpsm33625-switching-noise-on-enpin

器件型号:TPSM33625

工具/软件:

您好的团队、

EN 引脚上的开关噪声重叠。
这可能是什么原因?
VIN 和分压器连接到 EN。

e2e.ti.com/.../0753.TPSM33625.pdf

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo

    您能否移除 SW 节点探头并检查 EN 引脚波形是否仍然显示高频噪声? 如何连接 EN 引脚? 我建议测量 SW 节点波形、尽可能减少接地环路线路。  否则、您也可以尝试使用差分探头。 可以将 BW 限制为20MHz 或100MHz。

    如上所述、如果使用正确的测量方法以及原理图和布局后问题仍然存在、请恢复解决。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    感谢您的答复。
    我想用私人信息谈谈。
    因为我想在内部分享原理图和布局。

    我会请求朋友船。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:


    感谢您的分享。 我已提出建议。

    此致

    Arpita