This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:30V 2A……

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504645/lmr51635-30v-2a

器件型号:LMR51635
主题中讨论的其他器件:LMR36520

工具/软件:

尊敬的所有人:

对于新设计、我需要满足以下条件:
-->输入电压:48V (最大值+10%)
--> Vout = 30V
-->最大 Iout= 2A

是否可以使用有关散热问题的芯片项?

该芯片用于同步整流器和展频...

谢谢、此致
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Federico  

    感谢您对我们的产品感兴趣!

    是的、您可以根据自己的要求使用此芯片。 在2A 负载下、根据 EVM 热指标、整个环境温度范围内的结温升约为50°C。 请告诉我这是否适合您的应用。   

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的回复和确认!

    但热性能计算基于2盎司丰富度和4层...

    但并不总是可以使用这种 PCB 类型... 由于标准是1盎司和2层...

    温度升高如何?

    谢谢、此致

    Federico Battaglin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Federico  

    如果我们考虑 Rtheta_JA = 105°C 的标准 JEDEC 板、器件温升将约为120°。 这将变得不切实际。 如果热量在您的应用中是关键问题、那么您可以将 LMR36520视为替代选项   

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您的建议!

    关于 LMR36520的问题可能是最大电流... 主题。

    我将使两个芯片的 PCB 和我将评估与热像仪...

    谢谢、此致

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的  Federico

    我现在关闭该主题。 获得热像仪结果后、请与我联系

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare