This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287:Fsw 电阻值、Excel 工作表错误?

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504968/tps55287-fsw-resitor-value-excel-sheet-wrong

器件型号:TPS55287

工具/软件:

您好、

我应该相信 Excel 工作表或数据表中的哪一个? 我使用了数据表公式、目前...

TPS55289-CALCULATION-TOOL-V1.0.xlsx 建议您这样做 2.2MHz 为8.1k Ω

数据表公式给出了建议 2.2MHz 为8.4k Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cor Los:

    感谢您联系我们。 请参阅数据表。

    Excel 工具对数据表使用不同的拟合公式、结果相似、但数据表更准确。 我们稍后将更新 Excel 工具。

    此致、

    木林