This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:IN 引脚上的输入电流

Guru**** 2482125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503186/tps2h160-q1-input-current-on-in-pins

器件型号:TPS2H160-Q1

工具/软件:

大家早上好、

我想知道 TPS2H160 INx 引脚的输入电流消耗。

此致、

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、  

    我们没有单独的 INx 引脚流耗。  所收集的内容在数据表的工作电流区域提供。 我有一个好主意。"  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    那么、您是否认为我可以使用以下电路适当地偏置输入引脚并保持分压器的恒定值(我有24V 的输入电压)?

    此致、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、  

    没关系。 分压器的输出电压将为3.5V。

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您发送编修。

    此致、

    Davide