This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:在 SET EN 引脚=2.7V 后、LM5146 VCC 仅为0.6V

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505418/lm5146-lm5146-vcc-is-only-0-6v-after-set-en-pin-2-7v

器件型号:LM5146

工具/软件:

在我采用 LM5146的新设计中、 其  引脚14 VCC 在上电后仅为0.6V、EN 引脚设置为2.7V、VIN=12V。

将引脚9、引脚16(NC 引脚)连接到 PGDn 是否是 一个可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为将 NC 引脚连接到 PGND 不会导致这种情况。 实际上、将这些引脚连接到 PGND 是改善设计散热的一个好主意。  

    • 您是否正确连接了 VCC 电容器?
    • 请分享您的原理图。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我发现了原因、是从 Vout 到 VCC 的二极管(DSS24)被反焊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您的问题已解决!

    如果没有其他问题、请关闭主题。  

    谢谢、

    此致、

    Taru