This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65313-Q1:没有 MCU 的运行条件

Guru**** 2482175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65313-Q1, TPS65313-EVM, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504891/tps65313-q1-conditions-for-operation-without-mcu

器件型号:TPS65313-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65313-EVMLP2985

工具/软件:

大家好、我计划将 TPS65313-Q1用作 PMIC。

我当前正在尝试使用 TPS65313-Q1产生1.2V 电源、以运行2837S 和2837D MCU。

我知道 TPS65313-Q1是一款基于 SPI 的 PMIC。 但是、为了使用 SPI、需要首先为 MCU 供电、这需要 PMIC 提供1.2V 输出。 因此、我假设即使没有 SPI 通信、PMIC 也应该能够输出3.3V、1.2V 和5V、至少在初始上电期间如此。

为了对其进行测试、我还购买了 TPS65313-EVM 进行了比较。

我创建了一个简单的定制电路板来检查 PMIC 的输出电压、并参考 EVM 的原理图。
由于我不使用任何外部电源、因此我进行了连接 Exsup Ext_Vsen 1. 、和 Ext_Vsen 2. 至 GND。
中的示例 唤醒 信号、我使用 LP2985稳压器生成5V 电压并将其施加到 WAKE 引脚。 (在 EVM 中、我观察到短暂施加12V 电压、然后移除、但在我的例子中、我持续施加5V 电压。 电阻值和电容值与 EVM 上的值相同。)

相关 VIO 引脚、我移除了连接 EVM 上 MCU 的所有跳线、并观察到输出电压仍然似乎仍会产生、这让我相信即使 VIO = 0V、器件仍可以生成输出。

在此设置中、我向定制电路板施加了12V 电压、并验证了 WAKE 引脚是否可以收到5V 电压。
我还确认了二者之间的自举电容器 Boot1 PH1/PH1A 充电至4.4V。 但是、由于 PH1和 PH1A 保持在0V、因此似乎没有发生开关。
因此、 Buck1未打开 、和 VREG 显示了3V 左右的奇怪的三角波形。

下面是我的问题:

  1. 是这样 无法在没有 SPI 通信的情况下操作该器件

  2. 中是否有任何差异 默认寄存器或位值 预装的 TPS65313-Q1和新购买的独立 TPS65313-Q1器件之间的差异?

  3. 也可能是 A FAULT 没有 SPI 访问的情况下发生的 无法清除故障 、这是 Buck1无法启动的原因吗?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    1. 即使没有 SPI、也可以使用 WAKE 引脚来运行此 PMIC。 是的、您也不需要 VIO 即可打开稳压器、因为 VIO 正在为 SPI 等 PMIC 的数字功能供电。
    2. 应该没有差异。 您可以使用 RD_DEV_REV 和 RD_DEV_ID SPI 命令读取器件 ID 和修订版。
    3. 可能会发生一些故障、但它们不应干扰器件的上电。  

    [报价 userid="651595" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504891/tps65313-q1-conditions-for-operation-without-mcu VREG 显示了以3V 为中心的奇怪的三角波形

    这可能是 PMIC 未上电的原因、因为如果该电源轨运行不正常、它就无法上电。 VREG 输出应高于3V。 请参阅第12.2.2.6节和12.2.2.8节中针对该稳压器的电容器建议:

    AVIN 引脚用作 VREG 稳压器的电源引脚。 TI 建议使用2.2-μF 50V X7R 型器件
    靠近 AVIN 引脚的陶瓷电容器。 建议在靠近的位置使用100nF、50V、X7R 型陶瓷电容器
    VIN_SAFE 引脚。

    该器件有一个线性稳压器、用于为每个稳压器的栅极驱动供电。 一个2.2-μF 16V X7R 型陶瓷电容器
    建议在 VREG 引脚上使用电容器。

    您是否可以分享原理图?

     

    此致、

    Niko