请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74910-Q1 工具/软件:
我已经创建了基于 LM74910的设计。 我们有6块 PCB 用于测试。 结果好坏参半。 6个 PCB 中的2个控制器已着火、而第三个控制器的拐角已熔断。
当检测到过流情况并且控制器正在尝试关闭输出时、问题似乎出现。 我认为 DGATE 和/或 HGATE 上的过度振铃是我出现问题的原因、我将继续这样做。 我眼前的问题是:"如果 LM74910的哪个引脚被滥用、会导致火灾?" 我应该寻找什么?
感谢您提供的任何帮助。
GREG