This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308EVM:请求 BQ25308EVM 原理图文件

Guru**** 2545260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25308EVM, BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504283/bq25308evm-request-for-bq25308evm-schematic-file

器件型号:BQ25308EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25308

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 BQ25308设计电路、我们相信 BQ25308EVM 可作为我们开发的重要参考。

您是否可以共享 BQ25308EVM 的原理图文件?

为了供您参考、我们使用 Altium Designer 设计工具非常有用。

提前感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    发送给您。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Technition 支持者:

    首先、感谢您的持续支持和满足我们最近的要求。

    我想提出一个有关 BQ25308元件 EN 引脚(编号 6)。
    您能否告知我们、定义了 EN 引脚何时被视为"启用"或"禁用"的电压阈值? 我们希望确保在电路设计中正确集成。

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 d/s

    谢谢、

    Ning