This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:建议的最小 OVLO 引脚电压

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505092/lm7310-minimum-recommended-ovlo-pin-voltage

器件型号:LM7310

工具/软件:

您好、

数据表指出建议的最小 OVLO 引脚电压为0.5V、而不是0V、是否有理由?  

如果电压为0V、并且不使用过压特性、则能够将 OVLO 直接连接到接地、但建议运行条件表规定为0.5V、则会大大简化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 OVLO 引脚连接到 GND。 这样做没有问题。 在建议表中、当使用从 IN 到 OVLO 到 GND 的电阻分压器进行设计时、提及0.5V 至1.5V 的范围更有用。  

    此致、
    Arush