This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:红外激光二极管驱动器或恒流 LED 驱动器 LED 电流(从0到100 mA)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, LM3509, TPS92512, LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503912/tlc59116-q1-infrared-laser-diode-driver-or-a-constant-current-led-driver-led-current-from-0-to-100-ma

器件型号:TLC59116-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3509、TLC59116、 TPS92512LM3410

工具/软件:


TI 团队大家好、

我们正在寻找红外激光二极管驱动器或恒流 LED 驱动器。

可用输入电压:5V
我们希望 使用以下方法之一精确地控制从0到100 mA 的 LED 电流:模拟输入、I2C 或
基于 PWM 的电流控制(可接受单通道或双通道)。

红外激光二极管规格:
-正向电压:2.1至2.3 V
-正向电流: 0到85 mA (想要控制)
-波长:850纳米
-最大功率输出:60 mW

- LED 的串联数量: 1没有

您能否推荐合适的司机 IC?

我已查看以下 TI 器件:
- LM3509.
- TLC59116
- TPS92512

- LM3410似乎适合我的应用

BR's、
AM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在提出建议之前、我有一些问题。

    1.  将控制多少个红外激光二极管?
    2.   从 0到100 mA 所需的调光分辨率(或调光步长)是多少 ?
    3. 输入电压范围是多少? 还是固定为5V?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    请找到以下回复

    1、将控制多少个红外激光二极管?
    只会控制一个二极管。

    2.从0到100 mA 所需的调光分辨率(或调光步长)是什么 ?
    至少需要20个步长、线性增量为 每步5 mA (如果可能、分辨率更高)。

    3.输入电压范围是多少? 还是固定在5V?
    输入电压固定为5V。

    BR's
    AM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    如果我的理解正确、只有1个红外激光二极管、最大正向电压2.3V、最大电流100mA。

    然后推荐了两种类型的 LED 驱动器、

    1. 具有 PWM 控制功能的直流/直流降压 LED 驱动器、 TPS92201;  
    2. 具有 I2C 控制的3通道线性 LED 驱动器、可以组合2或3个通道以支持100mA 电流、 LP5815

    除此之外、我是否可以知道客户和终端设备是什么(如果有机密信息、请发送电子邮件至 felix-wang@ti.com)?

    此致、

    Felix