This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21755-Q1:UCC21755QDWRQ1

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505141/ucc21755-q1-ucc21755qdwrq1

器件型号:UCC21755-Q1

工具/软件:

您好、

我们使用 UCC21755栅极驱动器来驱动 SiC MOSFET。 我想了解 这款隔离式栅极驱动器的有源下拉特性。  

该有源下拉功能在无电源条件下是否有效?  
基本上、我们想知道如果米勒电容(CDG)由于器件漏极和栅极驱动器上的电压摆幅而充电、那么基于 MOSFET 的下拉功能是否会激活?
此致、
Vedang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有源下拉会使 OUT 引脚保持钳位到 VEE (即使 VDD 断开/未通电时也是如此)。

    根据说明、

    该器件实现了有源下拉特性、以确保在 VDD 开路时 OUTH/OUTL 引脚钳位到 VEE。 当 VDD 断开时、OUTH/OUTL 引脚处于高阻抗状态、有源下拉特性可防止在器件恢复控制之前错误导通输出。

    谢谢

    Sasi