This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:IMON

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504576/lm5171-imon

器件型号:LM5171

工具/软件:

感谢对"LM5171:IMON"是双向的吗"(类似于升压 FPWM 模式下的 ISET?)的有用回答、其中 TI 团队确认、当电感器电流反向流动时、IMON 会降至低于其50uA 失调电压。 我们也通过实验确认了这一点。

鉴于 IMON 的"双向性"、提交此问题的目的是问:"方框图中的此二极管如何对 IMON 运行做出贡献? 该二极管看起来 可以防止 IMON 输出电流低于50uA。"

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    感谢您指出这一点。

    我同意方框图会产生误导性。 我们将在下一个数据表版本中纠正这个问题。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-是否计划进行下一个修订? 是否有机会对 TI 团队进行纠正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我们计划在5月或6月进行修订。

    欢迎您提供任何反馈。

    此致、

    Feng