This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:使用 BQ79718在锂电池器件的负极端子和器件框架之间进行高压测试。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504666/bq79616-high-voltage-test-between-the-negative-terminal-of-the-cell-and-the-device-frame-on-a-lithium-battery-device-using-a-bq79718

器件型号:BQ79616

工具/软件:

您好、

我们使用 BQ79718在锂电池器件的负极端子和器件框架之间进行电压测试。

当电池充满电并在电池的负极端子和框架之间施加高交流电压时、

连接到 BQ79718 VC 引脚的1kΩ 电阻器和连接到 BQ79718 CB 端子的15Ω 电芯均衡电阻器被烧录。

此时、BQ79718处于关断模式。 (LDOIN、AVDD 和 DVDD 的所有电源均关闭)

进行电压测试时、是否更好地以活动模式运行 BQ79718、而不是关断?

如果有理由不在关断模式下运行测试、请告诉我。

谢谢、

T. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T. Hirata,

    该器件的 VC 和 CB 引脚在 SHUTDOWN 和 ACTIVE 模式下响应相同(电芯均衡除外)。 如果您损坏电阻器、则器件本身可能不是问题。 如果您希望我尝试进一步诊断您的问题、则需要提供原理图或类似的文档。

    此致、

    Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:   

    我知道、"器件的 VC 和 CB 引脚应在关断和工作模式下同样响应"。

    我认为在关断模式下、BQ79718内置二极管的钳位电压将低于 VC 引脚和 CB 引脚的正电压。

    我知道情况并非如此。

    谢谢、

    T. Hirata