This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:关断时的高电流消耗(EN=LOW)

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505266/tps62902-high-current-draw-when-in-shutdown-en-low

器件型号:TPS62902

工具/软件:

您好、

我们在设计中使用了两个 TPS62902、输入电源为9V、3V3输出保持开启、A2_servo_EN 连接到微控制器引脚以启用/禁用5V 转换器。  

当 U3 EN 引脚在无负载的情况下被拉至低电平时、我们会获得高电流消耗(输入端的额外15mA)。 当 EN 引脚设置为高电平(3V3)时、整个 PCB 的电流消耗降至5mA。 这应该会从使用3V3转换器运行的其他系统中汲取。  

将 EN 引脚拉至低电平应使转换器进入关断模式。  

我使用万用表检查了 EN 引脚是否为低电平(约1.8mV)、输出电压是否进入关断状态(约4.5mV)。  
我们组成了多个此 PCB、并且它们之间具有相同的结果。
什么可能导致这种额外的电流消耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现微控制器上的 PG 输入未进行初始化、这导致了该问题。