This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:BQ25306是否突然死亡?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496857/bq25306-bq25306-suddenly-dead

部件号:BQ25306

工具/软件:

大家好:

我使用 BQ25306设计了定制锂离子电池充电器电路。

充电器最初运行良好、完成一个完整的充电和放电周期、没有任何问题。 但是、在第二次尝试为电池充电期间、它会开始正常充电、但当电池电压达到大约3.3V 时、便会停止充电。 初始电池(NCR18650B 单节电池)电压为2.7V。

此后、充电器不会启动充电周期。 我已尝试关闭并关闭/重新连接设备、但问题仍然存在:

  • STAT 引脚 LED 保持完全关闭。 它不指示正在充电(持续亮起)、充电完成(充电后熄灭)或任何故障情况(不闪烁)。
  • 在探测 IC 引脚时、我发现了 REGN 引脚电压仅为0.36V 。 根据数据表、该引脚应输出约5V 的电压来为低侧 FET 驱动器供电。
  • 我将所需的2.2µF 陶瓷电容器正确放置在 REGN 引脚和 GND 之间靠近 IC 的位置。
  • 在一个相同的功能板上、我测量了 REGN 引脚上预期的~5V 电压。
  • 主输入电压(VIN)稳定并在正确的工作范围(12V)内。 充电停止时、电池电压约为3.3V。

这个低 REGN 电压似乎是 IC 不工作的可能原因。 这是否表示 BQ25306的内部 LDO 出现内部故障? 什么可能导致 REGN 电压在最初工作后降至0.36V? 在断定 IC 已损坏之前、是否有任何其他潜在原因或故障排除步骤需要考虑? 我目视检查了电路板 IC 周围是否短路或损坏、没有发现任何明显的东西。

任何见解或建议都将非常感谢。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试用新设备更换 IC?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ainara:

    我也会遇到同样的问题。 我已经尝试组装新的 IC、但仍然相同。 您是否找到了此问题的根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该线程暂时被视为已关闭。

    谢谢、

    Ning。