This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:MOSFET 驱动器最大电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504235/bq40z50-maximum-mosfets-drivers-current

部件号:BQ40Z50

工具/软件:

德州仪器(TI)团队大家好! 

请告诉我内部的最大电流是多少
bq40z50 MOSFET (DSG、CHG 和 PCHG 引脚)的栅极驱动器可以
处理电流而不损坏驱动器?

可在栅极电路上使用的最小电阻值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suslik、

    已分配此问题、请留出时间查看此问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据这些引脚的最大输出电压为26V 以及引脚的内部电阻为2k Ω、我相信 CHG 和 DSG 栅极驱动器的最大输出电流将在13mA 附近。 由于 PCHG 引脚在内部不同、因此这可能略有不同:

    此致、

    Anthony