This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:BQ27441 ||放电后的电池百分比更高||

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504790/bq27411-g1-bq27441-battery-percent-showing-higher-after-discharging

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

您好、
我们在设计工程中使用电量监测计 IC BQ27411。 我们配置并发现电池电量百分比存在一些问题:-  
1.我们用电池电量百分比进行重新检查时,会有一些时间。 即使经过长时间放电、它也显示出比前一个值更高的值。
2.有一个电池充电 过程中,终端上显示的电池百分比显示为50%充电,但突然跳至95%。
3. MCU 读取电池电量百分比97%、突然 MCU 读取错误的电池电量百分比57%。 则57%的值将被滤除。 如果电量监测计持续提供57%的电压超过10倍、则 MCU 会将57%视为实际电池百分比、因为电池百分比对于10个样本是稳定的。
但我们尚未 校准任何代码。
如果您有任何疑问、请告知我们
--
谢谢  
Rahul Rai  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    这些信息能否以从 BQStuido 导出的.log 文件的形式发送、导致该问题的最可能原因是您选择的 chemID。 选择正确 chemID 的方法是使用 GPCCHEM 工具并提交从中产生的文件请求。

    GPCCHEM 工具:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan