This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:查看电池充电 IC 原理图

Guru**** 2813935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503957/bq24075-review-battery-charging-ic-schematic

器件型号:BQ24075
Thread 中讨论的其他器件: BQ27441-G1

工具/软件:

请查看 BQ24075 原理图。 我将其用于采用并联配置的2X 3.7V 标称4.2V 最大1500mA H 锂离子电池。 我已经与 BQ27441-G1 燃料电池搭配使用。 我也在为燃料电池审查打开单独的螺纹。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们正在调查您的问题、并将在今天结束时回复您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zunuran:  

    请在下面查看我的评论。  

    -让我指出、BQ24075上连接到"OUT"引脚的 VCC 节点应该同时连接到引脚10和11。 原理图仅显示引脚10。  

    -同样的电池连接需要在两个引脚2和3。 该原理图仅显示与引脚2的连接。

    除了上面的评论之外,我没有看到任何关键问题。 所有必需元件均存在、并且所选电阻器和电容器处于预期运行的允许范围内。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 它实际上是由于符号而引起的混淆。 在 PCB 中、引脚10和11连接在一起、引脚2和3连接在一起