This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51403:降压转换器折返频率使用限制

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502863/lmr51403-buck-converter-foldback-frequency-usage-limitation

器件型号:LMR51403

工具/软件:

尊敬的团队:

为什么在需要大占空比的情况下、不应在连续折返频率模式下使用此 LMR51403降压转换器? 因为什么参数它可能会失败?

谢谢你。

BR、

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    能否分享您在本案例中所指的内容? 数据表的第7.3.4节详细介绍了该器件的频率折返。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    I 的输入为11V、所需的输出为10V。 在这种情况下、由于需要高占空比、器件将进行频率折返。 那么、如果我 连续在频率折返模式下使用器件 、这是否合适?

    谢谢。

    BR、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    在频率折返中连续使用该器件应该没有风险。

    但是、在输入到输出电压范围内、您可能会在压降下运行、此时输出可能不为10V、而会更低。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    谢谢你。

    在这个 e2e 设计支持上、我得到了其他人的回答、说我们不应在折返模式下使用该转换器、这可能会损坏该器件。

    您是否也有此折返频率在整个温度范围内的容差数据? 近似值应该没问题。

    BR、

    Vaibhav Waman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    您可以链接该设计主题吗?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    链接如下  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502005/lmr51403-frequency-foldback-mode

    • 请确认 Continue Foldback (继续折返)是否正常。

    谢谢你。

    BR、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    让我在内部与团队保持一致、然后我会回复您。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您是否有此更新?

    我的设计在这个确认后最终确定,我可以立即开始原型.

    谢谢你。

    BR、

    Vaibhav Waman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    在与团队达成一致后、不会、我们预计器件在使用 IT 频率折返时不会发生故障。 另一个主题可能指的是、如果预计器件在折返频率范围内持续运行、则器件元件可能需要调整到较低的开关频率。

    谢谢您、

    Joshua Austria.