This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:使用 bq34z100时 CBAK 26650FS4的化学物质 ID 选择

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504511/bq34z100-r2-chem-id-selection-for-cbak-26650fs4-with-bq34z100

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用处理一个项目 bq34z100 以及中 CBAK 26650FS4 电压。

为了确定合适的化合物 ID、我遵循了 TI 文档"化合物 ID 选择工具(GPC)简易指南- SLVA725A"。 我在室温下执行了所需的测试:电池充满电后、按照规定、我记录了5小时张弛豫→1/10C 放电→5小时张弛豫周期。 然后我生成了日志文件和config.txt、并将 zip 文件上传到 GPC 工具:
https://www.ti.com/powercalculator/docs/gpc/gpcUpload.tsp

结果报告指出了这一点 第485章 保持最佳匹配、最大偏差为 13.48% 。 然而、化合物 ID 485对应于 250mA 而 CBAK 26650FS4的额定电压为 4000mA 。 根据放电数据和我自己的计算、实际容量确实超过4000mA

您能否帮助澄清此结果是否不正确、或者测试程序是否存在问题? 我附上了.gg文件、上传的 zip 文件和 GPC 报告供您查看。

在分析日志文件时、我注意到电芯电压在弛豫期间下降。 我想知道这是否是因为 7mA 静态电流 移除集成电路。 这是否会影响结果?

此外、TI 是否计划正式表征 CBAK 26650FS4 推出哪些新的无线电池?

提前感谢您的支持!

此致、

快乐
e2e.ti.com/.../CHEM-ID-log-file.zipe2e.ti.com/.../CHEM-ID-log-file_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../5S1P-CBAK-26650FS4-CHEM-ID-CFG-.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joy、  

    Unknown 说:
    已确定生成的报告 第485章 保持最佳匹配、最大偏差为 13.48% [/报价]

    根据具体情况、您需要在电池电芯中发送自定义 chemID 的电池电芯表征、而在其当前状态下、您的电池电量计将不适用于您的系统。 请联系您所在地的德州仪器(TI) FAE、获取有关处理您申请的帮助。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们将联系当地的德州仪器(TI) FAE 以寻求帮助。

    谢谢您、

    快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joy、

    感谢您的更新、除非您有电量监测计问题、否则无需响应此趋势。

    谢谢您、
    Alan