This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:RT9426A 替代

Guru**** 2924150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504154/bq27220-rt9426a-replacement

器件型号:BQ27220

工具/软件:

您好团队

您是否有 RT9426A 的低成本替代产品?

下面是数据表。

e2e.ti.com/.../RT9426A_2D00_01.pdf

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     RT9426A 的低成本替代方案取决于您需要从电池电量监测计系统中进行更换、但下图是调查的良好起点。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    您能帮我检查一下我们是否有任何电量监测计可以支持以下电池电量?

    容量是50mA、但我搜索我们的解决方案只能支持100mA

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brain、

    我们的测量仪表无法支持50mA 电池、只能转到100mA 电池。

    谢谢您、
    Alan