This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:需要帮助来解决问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503038/tps65185-need-help-to-resolve-the-issue

器件型号:TPS65185

工具/软件:

我使用了 https://vroland.github.io/epdiy-hardware/build/boards/epdiy-v7_schematic.pdf 的参考设计、 我的问题是、如果我在没有负载的情况下将上电和唤醒引脚拉至高电平、所有电源轨都应该开启并显示输出功率正常、在我的计算中没有+15、-15、+22、-20V 等输出。 请指导我构建此工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muralidhar:

    感谢您联系 e2e。

    我无法打开链接。 您能否将原理图附在接线柱上? 请以清晰可搜索的格式发送邮件、至少是原理图的 PMIC 部分。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此内容

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muralidhar:

    在查看原理图时、您能否随 PWRUP、VN 和 VB 一起捕获 VIN 上升波形?

    您从哪里获得了这个参考设计?

    Sathish