This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:与单个镍氢电池配合使用

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504551/bq34z100-r2-use-with-a-single-ni-mh-cell

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

工具/软件:

您好!

我需要一个电量监测计 IC、以便在1.2V 标称电压下通过 RS 对单节镍氢电池504-6219进行准确的 SOC 和运行状况估算。  BQ34Z100-R2是否足以实现该目的? 我可以看到它支持单节电池、但我想知道这是否仅适用于锂离子电池、因为它们的电池电压在3.6V 时要高得多。 我会有一个升压转换器来提供3V3电源轨 、以便为 BQ34Z100-R2供电。如果要使用 BQ34Z100-R2、还需要考虑其他任何因素 吗?

提前感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angus、

    这似乎是可能的、但最大的问题是系统需要不确定地保持通电状态、以便电池电量监测计监测电芯情况。 由于正在使用电压、我们不建议使用此系统、但我会联系 BQ34z100专家以获取他的反馈。 由于他目前正在休假、请留出一段时间。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、感谢您的反馈。 你的大学是什么时候回来的假期? 另外、当您说"系统需要保持上电状态"时、我假设您是指升压转换型3V3电源轨?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angus、

    在团队中讨论过这个主题后、这种电池电量监测计的设置非常成问题、并且有很多技术障碍需要克服。 因此、我们强烈建议不要进行此设置、我们无法预见您在升级此系统时会遇到的所有问题。  

    谢谢您、
    Alan