Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
工具/软件:
您好!
我需要一个电量监测计 IC、以便在1.2V 标称电压下通过 RS 对单节镍氢电池504-6219进行准确的 SOC 和运行状况估算。 BQ34Z100-R2是否足以实现该目的? 我可以看到它支持单节电池、但我想知道这是否仅适用于锂离子电池、因为它们的电池电压在3.6V 时要高得多。 我会有一个升压转换器来提供3V3电源轨 、以便为 BQ34Z100-R2供电。如果要使用 BQ34Z100-R2、还需要考虑其他任何因素 吗?
提前感谢:)