This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:连接电池时 IC 损坏

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496549/bq76907-ic-getting-damaged-upon-battery-attached

器件型号:BQ76907

工具/软件:

大家好、我正在设计中使用 BQ76907RGRR。 该设计与开发套件非常相似。 我还设置了电阻器网络、类似于开发套件以模拟电池电芯。 我能够使用在22V 下连接到 PACK+和 BAT-的电源为电路板供电、并且可以通过 I2C 看到该器件。 REGOUT 也为3.3V。 但当我将大型电池组连接到设置时、IC 似乎出现故障、我无法再在 I2C 上看到器件。 电池包的配置为6s7p (22.2V)。 REGOUT 也接近0V。 当我切换回电源时、仍然无法在 I2C 上看到器件、并且 REGOUT 上的电压仍接近0V。 随附了电池连接时的电压斜坡和浪涌电流。 有什么突出的东西指向什么是损坏芯片? 测量值似乎低于数据表中的最大额定值。 如果还有其他东西可以尝试或测试、请告诉我。 谢谢!

原理图:

浪涌电流。 (使用10 Ω 功率电阻器、因此浪涌电流约为1.74A):

DGND 和 PACK+上的电压斜坡:

 DGND 和 PACK-上的电压斜坡:

DGND 和 PACK-上的电压斜坡(放大图):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您是否想分享如何连接电池? 连接电芯时、VC0引脚上的电压是多少? 如果您无法通信、并且在切换回电源时 REGOUT 引脚上存在电压、则器件可能已损坏。  

    虽然我们的器件支持随机电芯连接(例如、可能首先连接7节电池组中的电芯6)、但 VC0具有较低的电压容差、在电芯连接期间其电压预计将保持接近 VSS 引脚电压。 如果 VC0没有通过串联电阻器连接到 PCB 上的 VSS、则电芯无法以随机顺序连接。 这在 A 中进行了说明  注释 指定  第8.2.4节"随机电芯连接支持"  BQ76907适用于锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂(LFP)和 LTO 电池包的2节至7节串联高精度电池监测器和保护器数据表。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的回答。 我没有连接电池组的单个电芯、 我使用与开发套件相同的电阻器网络、该网络模拟电池的不同电池。  

    然后、我将电池组的正极和负极端子分别连接到 PACK+和 BAT-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的耐心。

    连接电池包的正极端子和负极端子时、 电池仿真器分流器是否未组装/未连接? 在同时连接电池组的情况下、您没有打开电源、正确吗?

    您是否有 VC0引脚的波形? 从您共享的波形中看到瞬态、其他引脚的绝对最大值高达40V、但是 VC0的最大电压仅为6V。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    连接电池包的正负端子时、会安装电池仿真器分流器。 在同时连接电池组的情况下、电源没有打开。

    我捕获了与 VSS 相关的 VC0引脚:

    看起来远低于6V 最大值

    我运行了一项测试、移除了仿真器分流器并逐个连接了电池电芯、并且没有损坏系统。 但我很好奇、为什么在使用仿真器分流器的同时连接整个6S 电池组(类似于如何为 EVK 上电、除了使用电源)会损坏平衡器。

    谢谢、

    Jerry