This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2661, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505275/tps2660-tps2660

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2662、TPS2661

工具/软件:

您能否验证 TPS26600电子保险丝是否支持5mA 负载器件?  

根据数据表、最小电流限值可设置为0.1A。  

ORing 二极管解决方案、电子保险丝有初级 VIN (标称值12V)和次级 VIN (标称值11.5V)输入电源轨、使主 VIN 默认为其余接口的电源。

如果主12Vin 电源轨低于次级输入电源、则次级 VIN 将通过 Oring-Diode (第二个保险丝)供电。

电流限值设置为0.1A、最大负载电流设置为5mA。  

在每个电子保险丝处设置不同的压摆率(主电子保险丝设置为70毫秒、辅助电子保险丝设置为1秒的压摆率、dVdt)

根据仿真、当辅助电子保险丝的输出电压上升时、存在反向电流流回辅助电子保险丝。  即使电子保险丝的不同输出电压斜升、辅助电子保险丝也不会阻止反向电流。  

当最大负载调整为高于0.1A (也将 I_LIM 调整为高于0.1A)时、辅助电子保险丝似乎正确阻断反向电流。  

能否验证 TPS26600电子保险丝是否支持5mA 负载应用(即使其最小电流限值可设置为0.1A)。  

如果此电子保险丝支持5mA 负载器件、您是否建议如何防止反向电流流过辅助电子保险丝?

//模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    5 mA 电流可流经电子保险丝。

    当 VIN-TPS2660低于-10mV 时、VOUT 上的反向电流阻断将激活。

    RDS ON 典型值为150m Ω。 因此、可阻断的最小反向电流为10mV/150mOhm = 66.67mA

    您获得多大的反向电流?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    感谢您的评论。

    应用的最大负载电流为5mA。  

    在启动期间、两个电子保险丝的输出电压都会在第一个电子保险丝的输出端以大约65mA (启动期间的5mA +浪涌电流)斜升、然后持续加载5mA;但是、由于第二个电子保险丝未能阻断反向电流、60mA 反馈至第二个电子保险丝。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    由于要求电流更小、因此可以检查 TPS2661和 TPS2662是否适合您的应用。

    谢谢  

    Amrit