This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2969:技术问题

Guru**** 2525520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2969, BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506219/bq2969-technical-question

器件型号:BQ2969
主题中讨论的其他器件: BQ2962

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户(CosMx)正在评估 BQ2969、有两个技术问题、如下所示。 感谢您的答复。  

  • BQ2969的 REG 电流输出是什么? R&D 发现 BQ2969的 REG 电流输出比 BQ2962差。 对于 BQ2969、当 REG 电流为4 -5mA 时、REG 电压将降至0V。 但对于 BQ2962、当 REG 电流为5 -6mA 时、REG 电压将降至0V。 (CREG=0.1uF、VD =16V)。
  • 对于 BQ2969和 BQ2962、过压延迟时间的测试结果每次都不同(仍在5.2-7.8s 之间)。 例如、第一个测试结果为6.5s、第二个为6.6s、第三个为6.4s…… 但对于其他竞争对手、特定 IC 的 OV 延迟时间是固定的。 例如、第一个 IC 始终为6.5s、第二个 IC 始终为6.6s、第三个 IC 始终为6.4s…… 您能分享一些关于这一差异的见解吗?  

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    Unknown 说:
    BQ2969的 REG 电流输出是什么? R&D 发现 BQ2969的 REG 电流输出比 BQ2962差。 对于 BQ2969、当 REG 电流为4 -5mA 时、REG 电压将降至0V。 但对于 BQ2962、当 REG 电流为5 -6mA 时、REG 电压将降至0V。 (CREG=0.1uF、VD =16V)。[/报价]

    这并不正确、BQ2969的 REG 性能优于 BQ2962。 BQ2962具有表征为 稳定电压 最高2mA。 BQ2969的特征值为具有 稳定电压 最高3mA。 这意味着我们可以保证正常调节电压不超过这些电流。 我们无法为 BQ2962提供高于2mA 的稳定调节电流。

    短路电流是一种不同的规格、它表明 BQ2969短路电流(REG 短接至 VSS 时的电流)可能略低于 BQ2962、但是、这与实际稳压器性能无关。

    Unknown 说:
    对于 BQ2969和 BQ2962、OV 延迟时间的测试结果每次都不同(仍在5.2-7.8s 之间)。 例如、第一个测试结果为6.5s、第二个为6.6s、第三个为6.4s…… 但对于其他竞争对手、特定 IC 的 OV 延迟时间是固定的。 例如、第一个 IC 始终为6.5s、第二个 IC 始终为6.6s、第三个 IC 始终为6.4s…… 您能分享一些关于这一差异的见解吗?  [/报价]

    我们保证数据表延迟精度规格。 可能它们会略有不同、但听起来这在规格范围内。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

    [/quote]