This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:EP 降压转换器的轻负载效率优化(1.2V @ 500mA)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506160/tps54060-light-load-efficiency-optimization-for-tps54060-tps54060-ep-buck-converter-1-2v-500ma

器件型号:TPS54060
线程中讨论的其他器件: TMS320F28377D

工具/软件:

尊敬的团队:

我将使用 TPS54060-36V 设计一款紧凑型降压转换器 EP、以便在高达500mA 的电压下从18V 至36V 的输入电压范围内生成1.2V 电压。 该电源轨将为 C2000 MCU (TMS320F28377D)的内核供电。

主要应用程序详细信息:

  • ~电流在 Δ V 300µA (睡眠模式)和最高450mA 最大值(活动)之间变化。
  • 大部分运行都处于睡眠模式、因此轻负载效率至关重要。
  • 布板空间非常宝贵、因此尽可能减小占用空间是非常重要的因素。

我看到了 在450mA 下效率极低(~56%) WEBENCH 中、这与设计有关。 为了优化轻负载效率、我将评估开关频率对脉冲跳跃行为的影响。

我提到了 数据表[公式26和27 (TPS54060)]或[公式12和13 (TPS54060-TPS54060 EP)] 来计算频率阈值。 公式12表明这是运行情况 登录页面 该频率使稳压器进入其中 脉冲跳跃模式 —这似乎有利于轻负载运行。

我的问题:

  1. 有意将开关频率设置为高于公式12但低于公式13是否是提高轻负载效率的有效策略?

  2. 对于这种轻负载用例、以更高的开关频率(例如>350kHz)在脉冲跳跃模式下运行是否会更高效?

  3. 对于调整 TPS54060-NTC EP 以实现低静态电流/轻负载效率(尤其是在空闲时间较长的应用中)、是否有任何其他指导?

提前感谢!
Dhaval Ravat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhaval

    [引述 userid="649798" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506160/tps54060-light-load-efficiency-optimization-for-tps54060-tps54060-ep-buck-converter-1-2v-500ma

    我看到了 在450mA 下效率极低(~56%) WEBENCH 中、这与设计有关。 为了优化轻负载效率、我将评估开关频率对脉冲跳跃行为的影响。

    [/报价]
    在轻负载效率方面、估算和仿真并不准确。   
    [引述 userid="649798" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506160/tps54060-light-load-efficiency-optimization-for-tps54060-tps54060-ep-buck-converter-1-2v-500ma
    • 有意将开关频率设置为高于公式12但低于公式13是否是提高轻负载效率的有效策略?

    [/报价]
    是 Dhaval、处于脉冲跳跃模式的转换器在较低的开关频率下工作、从而提高轻负载效率。 此外、频率会随着负载电流的增加而降低。
     
    [引述 userid="649798" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506160/tps54060-light-load-efficiency-optimization-for-tps54060-tps54060-ep-buck-converter-1-2v-500ma
    1. 对于调整 TPS54060-NTC EP 以实现低静态电流/轻负载效率(尤其是在空闲时间较长的应用中)、是否有任何其他指导?

    [/报价]您可以选择低侧的电感器和稍高侧的电容、同时确保转换器在完整条件下保持稳定
    希望这能回答您的问题。 如果需要进一步的帮助、请告诉我
    谢谢你
    此致
    Onkar Bhakare