This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:对数据表中图表差异的查询

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494087/tl431-enquiry-on-drawing-difference-in-datasheet

器件型号:TL431

工具/软件:

大家好、大家好。

您会告诉我们数据表中的信息为什么不同吗?

请参阅第76页和第78页。

请确认哪一项正确? 为什么图纸的信息不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更具体地说明您所指的具体差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lorena、你好。 我想知道为什么第76页和第78页所述的测量结果不同。 请发现以下圆圈中的信息不同、您会告知为什么不同? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ren、我会联系我们的主题专家来了解这个问题。 将在星期五或更早之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lorena、感谢您查看此内容。

    除了测量之外、我还有一个问题。

    你还会告诉为什么腿的形状不同吗?

    下面我圈出了我们发现形状不同的部分。

    您可能会看到倾斜零件与工程图不同。 你`s 告诉为什么它不同?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ren、该图只是一个成形到92引线(不是直线)的表示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorena、感谢您的迅速回复。

    注意、我会告知客户相同的情况。

    我将等待您对数据表中的图纸进行更新。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lorena、你好。 我是否可以更新 图纸信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ren、感谢您的耐心。 正确值应为2.4-2.9mm 范围。 我们的主题专家将发送 ePOD 更新请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorena、抱歉。ePOD 是什么意思? 您是指数据表将会更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表上的封装外形图(POD)将会更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorena、感谢您提供的信息。 我是否可以估计何时更新? 因此、我可以从门户上传更新数据表吗?

    另外、正确的值应该是2.4-2.9mm 范围。 这是否意味着 TI 将更新2.6 -/+0.2至2.4~2.9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我会在收到主题专家的预计完成日期后立即通知您。 是、正确的值将是2.4 - 2.9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorena、感谢您提供的信息。

    这里已注意到这一点。 我们将等待最后更新后的数据表 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请期待在5月初看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorena:

    很抱歉再次返回。

    但我们回到数据表、数据表中有2种不同的规格、即第76页和第78页。

    第76页是指"包装外形"、第78页是指"磁带规格"。

    两个页面都是指包装后商品的测量值?

    是否正确理解?

    请确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这也是我的理解、但让我再次与我们的主题专家核实。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lorena、请告知此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ren、 是的、两张图纸都应在包装后应用。