This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:询问有关 BQ35100EVM-795测试的信息

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100EVM-795, BQSTUDIO, EV2400, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491307/bq35100evm-795-inquiry-regarding-bq35100evm-795-test

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOBQ35100

工具/软件:

您好、TI 专家

客户在测试 BQ35100EVM-795时有一些问题。

首先、我通过 BQ35100EVM 和 EV2400成功运行了 bqStudio 来连接到 EVM 电路板。

接下来、我想使用 EOS 模式进行测试以测量电池使用情况。

Q1)使用 EOS 模式时、似乎通过测量电池内部阻抗值的变化来检查使用情况。 您能告诉我确切的测量方法吗?

Q2)设置 EOS 模式并应用新的 Batt 设置时、何时应运行 guage_start 和 guage_stop?

Q3)如何​​在 bqStudio 中检查 BQ35100的实际测量值(电压、电流、SOH 等)?

以下是客户在测试过程中遇到的一些问题。

4)此外、由于 bq35100用于特殊电池、您能解释一下客户使用的电池电流表和通用电量计有何不同吗?

电池电压为3.6V、最高可使用90%、其容量会根据温度和电流而变化。

5)我想知道为什么 BQ35100是针对特定电池推出的、它是否仅补偿温度或电流?

6)没有决定电池总容量的部分,它可以只是监测简单的电流量吗? 您能告诉我确切的机制吗?

e2e.ti.com/.../Technical-Spec-of-ER26500_5F00_C.PDF

e2e.ti.com/.../Technical-Spec-of-ER34615_5F00_D.PDF

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    此问题已分配、我们将在找到答案时与您联系。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    1-由于它是 TI 电池电量监测计技术的一部分、我们无法给出确切的信息、但随附了一个有关"服务终止"确定算法的视频

    使用结束确定算法:
    https://www.ti.com/video/5838359925001

    2-guage_start 和 guage_stop"是否能说明您所指的内容我在技术参考手册中找不到这些命令。

    技术参考手册:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubh1c/sluubh1c.pdf?ts = 1743107015324&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ35100

    3-您可以在"Register"选项卡中查看 RAM 数据。

    4 - BQ35100电量监测计使用终止服务监测器、该监测器强调 OCV 曲线末尾的电压、但电流监测计使用阻抗跟踪算法、该算法可在整个 OCV 曲线上获得高精度、在 OCV 曲线末尾更准确。

     BQ35100似乎专门用于锂化学、这是一种非常流行、可靠且稳健的电池化学物质、可供使用、每个电量计都会对温度和电流进行补偿、但不同的算法会以不同的方式对其进行处理。

    6-问题的措辞有些混乱,你能解释你说什么

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    您好、我是 Grady 的客户。

    我有一些关于 EOS 模式的答案和算法的问题。

    [1. EOS 算法]

    问题1: 此视频提到使用学习脉冲(例如充电后放电和放电后充电)评估电池状况。 由于我们使用的是无法充电的主锂电池、EOS 模式是否不适用于我们的情况?

    问题2: 在有关内部电阻测量的部分中、此处提到的"学习脉冲"是否与 Q1中描述的"学习脉冲"不同?

    问题3 在脉冲触发方法中、主系统是否使用 GAUGE_START 和 GAUGE_STOP 命令通过 I2C 触发脉冲?

    问题4 该视频指出、该算法使用的电池总容量约为1–2%。 这是指多个学习脉冲所需的全部量、还是仅指初始学习脉冲所需的全部量?

    问题5. 如果主系统配置为每小时消耗大电流(例如无线通信)、将自动触发周期(例如、从几周更改为一个月)是否会影响算法的准确性?


    [2.配置和寄存器设置]

    问题1: 何时应使用 GAUGE_START 和 GAUGE_STOP 命令进行数据记录? 例如、我们是否应该在连接新电池后或在无线传输等高电流事件之前立即触发?

    问题2: 您能否更详细地解释 EOS 趋势检测设置? 具体而言、采用了哪些标准来区分短期和长期平均值?

    问题3 "New Batt R Scale Delay"命令被描述为确定忽略了多少个初始测量值。 这些忽略的测量值是否与 DRD (直接电阻确定)或 RSD (电阻斜率确定)相关?


    感谢您的支持!

    此致、
    Donggyu Jang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Donggy、

    我们已收到您的问题、需要一些时间来给您答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Donggyu、

    很抱歉、您需要花一段时间才能回复您。 您想要使用什么特定化学物质? EOS 模式是锂亚硫酰氯化物电池的理想选择。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian。  

    我们使用  Eve 的锂亚硫酰氯(LiSOCl2)电池。

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Donggyu Jang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Donggyu、

    这些电池与 BQ35100上的 EOS 模式兼容。

    我建议阅读此文档: https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf

    此致、

    Adrian