This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:通过外部连接器上 AVDD 的环回在 LD 处实现负载移除检测

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506299/bq77915-implementing-load-removal-detection-at-ld-via-a-loop-back-of-avdd-on-the-external-connector

器件型号:BQ77915

工具/软件:

您好、

我们 在设计中遇到了同样的问题(通过实施负载移除检测来实现高侧控制)。 我们 想知道、我们是否可以在外部连接器上创建 AVDD 引脚的环回信号、并将其用于驱动 LD 引脚、而不是使用最初建议的设计从高侧驱动 LD 引脚(本文所述为:e2e.ti.com/.../bq77915-using-high-side-control-via-charge-pump-gate-drivers)?

在这种情况下、连接负载时、LD 引脚的输入电压将通过环回 AVDD、并在移除负载时悬空。

这是否可行、这会影响 AVDD 和 LD 引脚的正常运行吗?

非常感谢!