This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137-Q1:为客户选择合适的器件。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5137, LM5145, LM5137F-Q1, LM5137-Q1, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499211/lm5137-q1-please-choose-proper-device-for-my-customer

器件型号:LM5137-Q1
"主题"中讨论的其他器件:LM5137F-Q1、LM5137、LM5146 、LM5145、 LM5190

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在下一个项目中考虑了直流/直流降压控制器。 规格如下:

拓扑:四相降压转换器(包括 Si MOSFET )

输入电压:51.2V (44至59)

输入电流:14.8A (12.9至17.2)

输出电压:12±0.1V (9.0至14.6)

输出电流:4相最大为60A

额定功率:720W

我的客户在下面找到了4个零件作为附件文件。 请为我的客户选择最合适的器件。

可以建议使用其他器件。

e2e.ti.com/.../Compare_2D00_parametrics_2D00_202504081624_5F00_48_2D00_12V_5F00_Controller_2D00_20250408.xlsx

还有一个问题、您可以查看 LM5137-Q1和 LM5137F-Q1的 RTM 计划吗?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    由于 Vin-max = 59V、我会使用额定电压为80V 的 LM5137-Q1 (如果需要 ASIL D、也可以使用 LM5137F-Q1)。  

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您的支持。

    我的客户希望将 GaN FET 与 LM5137 (F)-Q1 (而不是 IGBT)配合使用。 有可能吗?

    或者、您是否可以推荐其他可与 GaN FET 配合使用的虚拟时钟控制器器件?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    IGBT 在这里完全不适用-您可能是指 MOSFET。 对于 GaN、您可以考虑 LMG2100。

    此外、还看一下 LM5137F-Q1 EVM。 它设置为在10A/相、400kHz 下输出电压为12Vout、并使用80V onsemi Q 级 FET。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您的支持。

    还有一个问题。

    对于 LM5137-Q1/LM5137F-Q1、MOSFET 电源外部栅极引脚的最大电压是多少?

    我无法查看它、因为需要 NDA 才能查看完整的数据表、但我的客户说  LM5137-Q1 /LM5137F-Q1似乎外部栅极引脚的最大电压为5V。

    它们希望使用更高效的 MOSFET、因此 GATE 引脚的电压应大于8V。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    LM5137-Q1数据表指定...栅极驱动电压为5V。

    如果需要更高的栅极驱动幅度、请查看 LM5145/LM5146控制器系列、在该系列中该值为7.5V (如果有外部 VCC、则更高)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您的支持。

    我的客户表示他们需要超过8V 的栅极驱动幅度。

    是否有任何器件可以在无需外部 VCC 的情况下支持超过8V 的电压?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    如果有任何关于上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    了解具有7.5V 栅极驱动的 LM5145 (75V)和 LM5146 (100V)。 此外、LM5190 (80V CC/CV 控制器)具有更高的栅极驱动。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您的支持。

    我认为 LM5190可以支持高达7.5V 的栅极驱动。 那么我是否应该使用外部 VCC 来实现超过8V 的栅极驱动?

    请再次检查。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5190为8V。 此外、LM5146接受8V 及更高的外部偏置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    很抱歉、数据表中的8V 规格在哪里可以找到?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    请参阅 VCC 电压。  VCC 电压是栅极驱动器的电压源。

    希望这对您有所帮助、

    David。